请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 显示了使用设计的 TL494的升压转换器的电路图。
1、业务问题
1.1施加电源时、MOSFET 受损、S 和 D 短路、电源 CC 工作
1.2与 SMD 型 NVMFS5H663NL MOSFET 相同的现象
2、判断元件的规格没有缺失,电路是否有问题?
此外、电感器 L1是使用 IDC 30A (68uH)构建的 、R6、R18使用 GMR320HJAAFD5L00、 F1至 F5使用 NFM41PC155B1H3 EMI 滤波器的电流感应电阻。
使用 TL494设计高功耗、高效率升压转换器(circuitdigest.com)
我参考了上面的链接