This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:如何在使用外部电源路径作为源时连接 VSYS

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221651/tps65994ae-how-to-connect-vsys-when-using-external-power-path-as-source

器件型号:TPS65994AE

您好、团队成员:

我的客户希望使用外部电源路径(PP_EXT)作为9V/3A 电源。

我认为 VSYS 用于反向电流保护、因此、当电流通过 PPHV 提供时、恐怕会进入保护模式。

我可以将 VSYS 悬空还是应该将其连接到某个位置?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要像数据表中的原理图示例一样、将 VSYS 连接到 PPHV。

    我们的 EVM 上采用了相同的设置、我们可以正常通过外部电源路径供电。

    这不会导致器件在正常运行时进入 RCP 模式。

    此致