This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746运输模式查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219443/bq27z746-bq27z746-ship-mode-query

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

我有疑问需要您的帮助。  

当我通过 bqStudio 进入运输模式、然后执行充电操作时、寄存器上没有当前显示(实际上是有电流)、 需要通过释放命令释放运输和 SHIPM 标志。

这是否正常运行? 理论上、充电应该会释放运输模式。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这会按预期工作、仅当 IWAKE 跳闸、Voltage >= Shipmode Voltage Threshold 且 SHIPM = 0、或 SHIPM=1且接收到 MAC ShipmodeDisable 命令时、才会释放运输模式。 IWAKE 只会在放电电流时跳闸、而不会在充电电流时跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kipp

    感谢您的答复。

    在过去的两天里、我实际上已经进行了测试。 使用命令进入运输模式后、无论它是在充电还是放电(我的 IWAKE 设置300mA、将实际充电和放电添加到1000mA 中)、我都无法使 BQ74Z746退出运输模式。 唯一的方法是再次发送出船命令,这与操作手册中提到的有些不同。 所有其他模式均正常。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如何设置 IWAKE? 如果您在数据存储器选项卡中设置它、它将不起作用、因为这实际上并不会更改保护调整。 必须在"Calibration"选项卡中以保护阈值或保护调优的形式设置该值。 如果300mA 是目标、则 IWAKE 应设置为-0.3mV。

    谢谢。

    基普