This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3803:用于交流分析的 TINA 仿真问题

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220538/ucc3803-tina-simulation-issue-for-ac-analysis

器件型号:UCC3803

大家好、

我想用交流分析对 UCC3803进行仿真、但无法如下图所示运行。

请问如何解决此问题?

此致、

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的 tsc 文件、以便我可以运行它进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请参阅随附文件。

    也可以在 TINA 示例文件(SMPS)中找到此文件。

    e2e.ti.com/.../UCC3803_5F00_STEADY tsc

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您希望从仿真中得到的是波特图、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、仿真看起来是有效的。 您需要调整设置。

    在顶部、您可以看到"Analysis"。 单击该图标并选择"设置分析参数"(Ctrl+Alt+P)、然后将"关闭电导"从0更改为10m。 电路仿真就开始工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的支持。 效果很好。

    为什么需要将分流电导设置为10m?

    此致、

    杰森