This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:散热器设计

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218994/tpsm846c24-heatsink-design

器件型号:TPSM846C24
主题中讨论的其他器件:TPS546C23、TPSM846C23

大家好、

我的客户计划在器件的顶部使用散热器。
将散热器放在顶部是否可以?
如果需要、对封装施加的最大力是多少?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu、

    我们不测试最大负载,但如果你给我一个力在牛顿我可以检查包装团队,看看他们的想法。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我们需要知道最大力。
    您能否与封装团队一起检查最大牛顿数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu、  

    我已经联系封装部门并要求他们提供这些信息。 我很快就会回到你身边。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu、

    我向包装团队核实了一下。 没有办法知道最大力。 客户应完成他们自己的测试。 我们没有用于在模块上测试力的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Celeb,

    应用手册(SNVA848A)中的图7提供了散热器数据。
    请提供有关该散热器的更多信息。

    该模块顶部是电感器、是否可以连接金属散热器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu、

    在这张图中、散热器是在 IC 封装本身上进行测试的、而不是在电感器上进行测试。 对于 IC (QFN、CLIP)、我们有实验数据显示、200N 的力是可以接受的。

    这不适用于模块 但是,由于模块的顶部是电感器,因此我们在电感器引脚/焊点上没有力限制数据。 假设散热器进行了电气隔离、我不明白为什么您无法在电感器顶部连接散热器进行实验。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    IC 位于电感器下方、您是如何连接散热器的?
    或者该图是 TPS546C23还是 TPSM846C23?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu、

    看来我错了。 在本应用手册中、您认为散热器放置在电感器顶部是正确的。 但是、我们没有关于散热器的任何信息。 散热器可能与电感器具有相同的区域、并粘结到顶部。  

    关于散热器的一般情况: 从机械/可靠性的角度来看、客户需要测试和评估自己的设计(热界面以及散热器如何连接和接触模块)、并确保其满足质量/可靠性标准。 散热问题可能是散热器会对模块和焊点施加应力、因此客户有责任评估和测试其设计是否满足寿命/可靠性要求。 我们没有关于散热器设计或应用的具体指南。

    谢谢。
    卡勒布