大家好、
我对 UCC27524的 ENA 电压有一些问题。
1、如果保持悬空、ENA 的电压将是多少?
2、如果从 MCU 断开、但将一个1nF 连接到 GND。 ENA 的电压是多少? 根据我的理解、它会被充电至 VDD、对吧? 但我在该引脚上看到稳定的5V 电压、您能帮助解释一下吗?
3、如果我们的计划使用 DSP GPIO 直接驱动 ENA、您建议采用哪种配置。
BRS、
达信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 UCC27524的 ENA 电压有一些问题。
1、如果保持悬空、ENA 的电压将是多少?
2、如果从 MCU 断开、但将一个1nF 连接到 GND。 ENA 的电压是多少? 根据我的理解、它会被充电至 VDD、对吧? 但我在该引脚上看到稳定的5V 电压、您能帮助解释一下吗?
3、如果我们的计划使用 DSP GPIO 直接驱动 ENA、您建议采用哪种配置。
BRS、
达信
达信、您好!
[报价 userid="496209" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220887/ucc27524-questions-for-the-ena-voltage-of-the-ucc27524 ]1,如果悬空,ENA 的电压将是多少?它应拉至 VDD。
Unknown 说:2、如果从 MCU 断开连接、但连接到 GND 时为1nF。 ENA 的电压是多少? 根据我的理解、它会被充电至 VDD、对吧? 但我看到此引脚上有稳定的5V 电压,您能帮助解释吗?
应为 VDD。 我仔细检查了一个电路板、当我将其悬空时、它会为我拉至 VDD、我还可以使用欧姆计在 EN 到 VDD 之间测量大约200k。 您能检查一下设置吗? 此外、您使用的是 UCC27524还是 UCC27524A? 我检查了非 A 版本。
Unknown 说:3,如果我们计划使用 DSP GPIO 直接驱动 ENA,您会建议什么配置。
这取决于 GPIO 引脚的额定电压和结构。 如果是开漏、EN 电压可能达到 VDD、这对于您的 DSP 来说可能过高。 如果您担心这一点、您可以通过10kΩ 上拉电阻将上拉电阻添加到3.3/5V。 这将使器件的上拉电阻过大。 您还可以使用下拉或齐纳二极管。
当电压超过 DSP 的 VDD 时、GPIO 引脚有可能是推挽式或有某种 ESD 路径。 您很有可能在没有上拉或下拉的情况下直接驱动 EN 引脚、而不会发生任何问题、但我会仔细检查。
谢谢。
A·M·