This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:用于最大电流的 LM3410

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220530/lm3410-lm3410-for-maximum-current

器件型号:LM3410

您好、支持团队

我正在考虑使用 LM3410。 您能否查看用于2系列电路的 LM3410是否可以支持?

如果对于2个串联电路、1个 LED vf:2.65v~3.1v;最大电流为?

如果对于4个串联电路、1个 LED vf:2.65~3.1V;最大电流为?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    • 开关电流限值为2.1A (最小值)/2.8A (典型值)。 下图是 数据表中第6.5节"电气特性"的屏幕截图。
    • 只要未触发热关断、LM3410就可以通过内部 NMOS 开关驱动2.8A (典型值)峰值电流。

    此致、

    周老师