This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:焊锡膏建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220462/tps51200-solder-paste-recommendation

器件型号:TPS51200

大家好、  

从 TPS51200数据表第38页、这个建议是基于厚度为0.125mm 的模版。  

如果客户使用0.08或0.1 mm 厚的漏网印板该怎么办? 请给我一些意见或指导。  

谢谢。  

伊兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Izzy:

    我找到了一个可能有助于说明这一点的文档、我们在第10页专门讨论了该文档、 链接 在此处的"模具"部分下。 根据此信息、典型的制造模板厚度约为0.1mm - 0.15mm、建议使用0.125mm。 使用其他厚度可能也需要一些更改、但我认为0.1mm 应该很好、并且位于该范围的最低端、但0.08mm 可能不会。  

    谢谢。
    字段