This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2异常 PF

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217631/bq40z50-r2-bq40z50-r2-abnormal-pf

器件型号:BQ40Z50-R2

您好  

客户遇到 BQ40Z50-R2的 PCBA 故障、 发现 CFET 中发生了 PF、但测量硬件正常。  

维修保险丝后、电池组也可以正常工作。  从.gg 文件中可以发现 ASCCL (位14):充电短路触发器。

但 MOSFET 是正常的。 哪些因素可能导致此问题?e2e.ti.com/.../No4_5F00_T0001362108701496.gg.csv

正在等待您的回复...

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着在某一个点上、充电电流超过设定的阈值限值。 这并不意味着 CFET 有缺陷。 这意味着在充电过程中流经感测电阻的电流高于编程设定的限值。 事实上、如果 CFET 受损(烧毁打开)、则不会发生 ASCCL 事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多米尼克

    感谢你的帮助。

    我正在查阅《人生》中的记录。 最大充电电流显示2499mA。 OCC1是3500 mA。

    在寿命记录中未发现安全事件。 如何判断超过的电流? OCP 应该在短路前工作。

    我还检查了 PCB、没有元件异常、排除了保险丝。 不应观察到短路。  

    CFET PF 如何设置?    ASCCL 设置后电流不应为零吗?  

    如果以下想法合理、请告知。

    1.将噪声耦合到感应电阻器中。 监测计读取异常电流  

    2、充电过程中发现浪涌,引起感测电流异常

    3.其他因素有没有?

    寿命 电流 最大充电电流 2499 mA
    寿命 电流 最大放电电流 -849 mA
    寿命 电流 最大平均 Dsg 电流 -720 mA
    寿命 电流 最大平均 Dsg 功率 -549 CW
    寿命 安全事件 ASCC 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 ASCC 事件 0 周期数

    保护功能 OCC1 阈值 3500 mA
    保护功能 OCC1 延迟 6 s
    保护功能 OCC2 阈值 4000 mA
    保护功能 OCC2 延迟 1 s
    保护功能 OCC 恢复阈值 -200 mA
    保护功能 OCC 恢复延迟 5 s

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计无法捕捉生命周期内的每个电流尖峰(它相当保守、通过更新可避免过早出现磨损、而且无法捕捉到硬件保护事件导致的所有尖峰)、  能够在库仑计数器 ADC 之前关闭 FET、甚至可以测量任何东西)。