This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80关断模式问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220173/bq40z80-bq40z80-shutdown-mode-issue

器件型号:BQ40Z80

您好

我有疑问需要您的帮助。

问题是当我发送 SHUTDOWN 命令时、可能会出现两种不同的状态。 在这两种状态下、运行状态寄存器中的 SDM 位都设置为高电平。

第一种状态是我预期会发生的情况、无法读取电流和电压等参数。

第二个状态是 仍然可以读取电流和电压等参数、并设置 XCHG 和 XDSG。

为什么会发生这种情况?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    如果它们发送相同的命令、则电量监测计可能在 FET 被禁用时处于关断之前的期间、在一个等待期间、在电量监测计进入关断状态之前 FET 处于关断状态。 如果多次发送命令、则可以绕过等待周期、这正是它们可能执行的操作。

    此致、

    怀亚特·凯勒