This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV010512:DCV010512P 在05和10%之间的负载调节。

Guru**** 2544990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216931/dcv010512-dcv010512p-load-regulation-between-05-and-10

器件型号:DCV010512

大家好!

我的一个客户正在考虑将 DCV010512P 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问题1: 由于器件数据表包含10%~100%负载调节数据、您是否有关于0%至10%最大负载的负载调节数据?
问题2. 如果您没有上述数据、您是否知道从目标电压增加了多大的电压?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    我很快就会看到我们可能拥有哪些数据并进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall:

    非常感谢您的答复。
    期待收到您的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与同事进行了核对、但遗憾的是、数据表中没有未提供的数据可供我们参考。

    如果您在选择器件之前需要评估数据、那么我会考虑我们一些较新的器件、即:我们的反激式或 PSR 反激式器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    客户了解到 TI 没有负载调节数据。  
    此外、它们还将在输出和 GND 之间添加负载、以避免输出电流降至最大负载的10%以下。

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 祝您在设计上一切顺利。