This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933DRLR 是否可以生成3.3V@3A 和-3.3V @1.2A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216093/tps62933-is-it-possible-for-tps62933drlr-to-generate-3-3v-3a-and--3-3v-1-2a

器件型号:TPS62933

您好!

 TPS62933DRLR 是否可以生成3.3V@3A 和-3.3V @1.2A,原理图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    我的同事会检查一下、稍后再向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    很抱歉耽误你的时间。   3.3V@3A 电源轨的峰值电感器电流将高达3.2A。 因此、原理图中的饱和电感器电流对于应用而言是不够的。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我  TPS62933DRLR 的电路是否可以 生成-3.3V @1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    可以生成 -3.3V@1.2A。峰值电感器电流约为2.3A、请为电感器饱和留出更多裕度。

    BRS

    红宝石