This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100校准过程中遇到的问题-随附的测试报告

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218139/bq35100-issues-encountered-during-bq35100-calibration-process---test-report-attached

器件型号:BQ35100

我写信告诉您、在 bq35100电池管理系统的校准过程中遇到了哪些问题。 尽管执行了手册中建议的步骤、但仍然无法在 PCB 上成功完成校准。  

我已经准备了详细的测试报告、其中概述了所使用的工具、硬件设置、校准过程说明以及所获得的结果。 在开始校准过程之前、该报告还包括 Battery Management Studio 中的屏幕截图、作为初始条件和设置的参考。

请找到随附的测试报告文件供您参考。

由于校准过程对于 bq35100的准确运行至关重要、如果您能为我们提供故障排除和解决遇到的问题方面的帮助、我将不胜感激。 有关任何替代校准方法、技术或可能的硬件设置调整的指导将非常重要。

期待您的回复和专家 recommendations.e2e.ti.com/.../CC_5F00_calibration_5F00_description_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leandro:

    必须使用精密的电压和电流源/电流阱进行校准。

    断开负载以获得0电流用于偏移校准。 必须在电流校准之前执行 CC Offset 和电路板失调。

    数据闪存将会更新。 确保阅读并检查所有内容。 读取所有寄存器可能需要几秒钟的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从一个新电路板开始、新的校准流程。 首先、我导入了默认值、并将其写入数据存储器。 随后、我在校准前测量了电路板的电流消耗、发现其约为350µA。 基于这个观察结果、我推断出传感器电阻器上不存在负载。

    在执行 CC Offset 校准之前、电流读数为0mA。 但是、一旦我启动电量监测计校准、BQ35100就会显示5mA 的测量值、这似乎是不准确的。 这种差异的潜在原因是什么? 因此、我收到以下错误:


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leandro:

    必须存在一些其他问题。 您使用的是 TI EVM 还是您自己的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 TI EVM、而是使用自己的电路:

    根据建议、该电阻的计算结果为1A 负载。 对于 CC Offset 和电路板失调电压、我不连接任何负载。 不过、如前一条注释所述、直到按下"CALIBRATION"按钮、我才会观察到任何电流流过检测电阻。 之后、我始终看到5mA 电流、这是不正确的、因为我仅测量300µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leandro:

    将接地与 EVM 进行比较。