This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:TPS61230ARNSR 的链接 CAD 封装的焊盘编号错误。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218403/tps61230a-the-linked-cad-footprint-for-the-tps61230arnsr-has-the-pads-numbered-incorrectly

器件型号:TPS61230A

您好

我刚才被 TI 网站为 TPS61230ARNSR 链接的 CAD/CAE 符号占用空间中的一个巨大错误所吸引。 封装库中的焊盘编号不正确。


页面上: https://www.ti.com/product/TPS61230A#cad-cae-symbols

在"Download"(下载)列下有一个链接、标记为"View Options" (查看选项) https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS61230A&package=RNS&pin=7&sid = lit344e7360344e7360344e736062da538c125f046&C = 1

点击此链接将转到一个页面、您可以在其中下载封装库(适用于 TI 的 Ultra Librarian)。 与数据表相比、提供的封装是错误的。 焊盘编号不正确。

下面的屏幕截图1显示了插针1位于左上角的位置、而数据表显示插针1应该位于左下角(请参阅下面的屏幕截图2)。

屏幕截图1显示封装中的焊盘编号不正确

屏幕截图2显示数据表的引脚排列。

请更正此主要错误、以便其他人不会遇到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    在屏幕截图2中、它是顶视图、但在屏幕截图1中、它应该是底视图。 我想这应该是可以的。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但事实并非如此。


    封装库的顶层具有焊盘。 另请注意,屏幕截图1中的键盘7小于屏幕6,但屏幕7大于屏幕截图2中的键盘6。

    感谢您的响应、但我仍然认为封装库不正确。

    此致

    保罗。

    附注:此部件在 SNAP EDA 上的占用空间似乎遵循了屏幕截图2,相信 Ultra Librarian 占用空间不正确,这就加强了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    好的、我明白了。 非常感谢您的修正。

    但很抱歉、我不确定超库中的模型是如何创建的以及由谁创建的。 我不确定它是不是由 TI 或其他一些组织拥有、也不是。 因此,恐怕 我们不是这个问题的正确人选。 很抱歉没有帮助。

    此致、

    内森