This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:电力线 FET 控制引脚规格

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216740/tps92391-power-line-fet-control-pin-specifications

器件型号:TPS92391

您好!

您能否提供 TPS92391中电力线 FET 驱动器电路的更详细规格、特别是 SD (引脚21)输出结构?

数据表指定 SD 引脚是开漏输出、 Vin=12V 和 Vdd=3.3V SD 下拉电流为0.25 -0.4mA (0.325mA 典型值)(通过20k 电阻器(RSD))、这相当于 RSD 上5-8V (6.5V 典型值)压降。

开漏输出端是否有串联电阻限制下拉电压? 输出设置是否拉取恒定电流?

我想了解 SD 输出在不同 Vin 和/或 RSD 值下的行为方式。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SD 引脚的灌电流能力0.25mA~0.4mA 因不同器件而异。 但我们还没有测试此规格的其他 Vin 和 VDD。

    请问您是否对您的应用中的此规格有任何疑问?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我的问题是能够描述由 SD 引脚驱动的电力线 FET 的工作情况。 如果 SD 引脚的灌电流相对于输入电压发生变化、电力线 FET 的栅源电压将发生变化、并导致运行发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、请给我一些时间来确定是否有任何详细信息。 会在稍后向您提供反馈、谢谢。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac:

    使用 IC 内部电流吸收器来控制 SD 电流、使其功能不受 Vin 和 RSD 的影响。

    Br

    帕特里克