This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如果输入源仅具有 VBUS 和 GND、TPS25750将执行何种操作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218211/tps25750-if-the-input-source-only-has-vbus-and-gnd-what-kind-operations-of-tps25750-will-be

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好、先生/女士:

我们需要使用 TPS25750设计纯灌电流应用。

请参阅以下功能块。

我们需要支持这三种输入类型。

a. 5V/2A 适配器、仅有 VBUS 和 GND。

B. PD 3.0适配器、45W、具有 CC1/2引脚。

c. PC

我们想知道电源是否为5V/2A 适配器、TPS25750将进行何种类型的操作?

它是否会开启 PP5V 路径? 让5V/2A 用于 BQ25792充电?  

如果没有、您是否为此应用推荐了解决方案?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    TPS25750将能够在仅拉电流应用中支持所有这三种输入类型。  

    TPS25750将开启 PPHV、因为 PP5V 是仅拉电流电源路径。 因此、为了实现灌电流、您需要将 PPHV 连接到 BQ25792的 VBUS 进行充电。 这将让5V/2A 至 BQ25792进行充电。

    此致、

    布兰登