This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:电源管理论坛

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218030/tps650864-power-management-forum

器件型号:TPS650864

你好

数据表指出  

8.10.1 CTLx 定序
该器件具有六个控制输入引脚(CTL1–CTL6)、可控制六个 SMPS 稳压器、三个 LDO 稳压器
和三个负载开关。 这允许用户定义多达六个不同的群组,每个 VR 可以定义到这些群组中
以实现高度灵活的电源时序。 在六个 CTLx 引脚中、CTL3和 CTL6可进行配置
或者连接到低电平有效睡眠使能引脚。 例如、如果定义了系统级睡眠状态、
BUCK1输出调节电压低于正常模式下的电压、然后可以分配 BUCK1睡眠状态
CTL3或 CTL6。 通过被拉至低电平、CTL3或 CTL6均可用于使 BUCK1进入睡眠状态、
BUCK1会将其输出调节为由第8.13.23节中的 BUCK1_SLP_VID[6:0]定义的电压。 有关
图8-24展示了此功能、显示了如何通过 CTL1引脚启用 BUCK1。

但如何定义这些 VR 群组? 我找不到相应的寄存器,WE 平面来使用  TPS6508640、 下面显示了一个示例。

DDR_en -> ctrl1

DDR_SEL->ctrl2

main_sequence -> ctrl3

VCCINT_PG -> ctrl4

VTT_EN->ctrl5

Buck2_SEL ->ctrl6

但这些控制措施 来自哪里? 我可以使用 ZU MPSoC 的 MIO 来生成这些信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    对于 TPS6508640、CTLx 设置固定在0x38地址中。 此地址中的寄存器设置为与您共享图片中的处理器附件配合使用、我们不建议更改这些附件。  

    对于定制程序、我建议使用 TPS650861。 此 PMIC 可让用户创建自定义 CTLx 序列。

    CTLx 信号通常在主电源可用之前由外部主机或 SoC 进行处理。  控制器件需要能够将 CTLx 引脚拉至1.2V 以上、以确保高电平有效使能。

    此致、

    詹姆斯