This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:关于芯片展频的一些问题

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217066/lm61460-q1-some-questions-about-chip-spread-spectrum

器件型号:LM61460-Q1

嗨、团队,

我的客户有关于芯片展频的一些问题、希望我能帮助回答快速:

1、自动模式下的展频功能在轻负载频率降低模式下关闭、并在高于中等负载时自动开启。 该展频是什么类型的检测机制? 芯片的内部感应是什么?

2、芯片本身是如何判断负载高于中等负载的? 如何判断频率传播的必要性? 自动模式与 FPWM 相同吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.数据表仅提供有关何时禁用 SPSP 函数的说明,似乎客户对更深入地了解要点#2很感兴趣。 您是否具体地问自动模式的检测块是什么样子? 从数据表说明来看、一旦器件处于轻负载自动模式条件、它就会关闭展频电路。  

    2.当负载电流大于电感纹波电流的一半时,该器件以固定开关频率运行在 CCM (连续传导模式)。 FPWM 是固定脉宽调制的、这种情况下、即使在较轻的负载下、开关频率也始终是固定的方波。 如果有足够的负载电流、它将处于"中等负载"而足以处于 CCM 条件。  在轻负载下、FPWM 与自动模式不同。   

    第9.4.3节介绍了激活模式。 请注意、在轻负载时、器件将处于 PFM (脉冲频率调制)模式、这将有助于提高效率。 在工作模式下、有一项自动模式功能在二极管仿真和频率降低之间分离。 数据表中提供了更多详细信息。 高电平是、在有源模式下、当负载较轻时、器件将处于二极管仿真模式、其中电感器电流绝不会低于零。 随着负载电流的减小、电感器电流下降到零所需的时间会延长、进而会降低器件的开关以保持输出调节。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的回复!

    我的客户还有另一个问题。

    我想问您是否使用过 EVM 来测试输入突然低于最小输入电压时的输出变化。 客户的电流输出电压为4V 和3.3V、最小输入电压为3.95V。 当 VIN 电压突然下降到低于最小输入时、后续级的输出电压如何变化?


    它是否以线性方式减小? 或者截止频率突然下降至0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是也包含在数据表中的3.3V 输出的压降行为。 曲线斜率被称为压差点的点。  

    随着 Vin 减小、它将进入压降点、并开始以线性方式降低输出电压。  

    通常、在压降条件下、输出电压将大约等于输入电压减去二极管压降。

    此致、

    吉米