This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:审查布局和原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217085/lm5169-review-of-layout-and-schematic

器件型号:LM5169

大家好、

我的客户 正在使用 LM5169。 VIN_NORMAL=72V、VIN_MAX=84V。 VOUT=15V。 IOUT_NORMAL = 115mA。 请帮助查看其原理图和布局。

从我的角度来看、Cin 的值不够大、可能会给正常运行带来风险。

如对整个设计有更多意见、我希望收到您的建议!


BRS

资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu。

    我查看了原理图和布局、对我来说似乎没问题、减去了您关于输入电容器的一点。

    我同意输入电容很低。

    按照数据表、我们建议:" LM516x 稳压器的输入端上需要最小2.2 µF 的陶瓷电容、直接连接在 VIN 和 GND 之间。" 目前、原理图显示低于1uF 的有效电容,

    否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的答复。 还有一个问题:对于如此低的 Cin、LM5169可能会发生什么类型的风险?

    在这种情况下、LM5169在提供大电流时是否可以关断?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zixu、如果 Vin 稳定(通过 Cin)、那么输出可能会有些不稳定、因为器件将经历恒定的线路瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    您能否说明什么是"恒定线路瞬变"? 我感到困惑、为什么如果 Vin 稳定、输出可能不稳定?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说得不对、我想说 Vin 是否具有良好稳定性(是 Cin 造成的)。