This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731的评估板从7.75V 或更高的电压开始无法为两节电池锂聚合物充电

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216821/bq25731-eval-board-of-bq25731-unable-to-charge-2-cell-lipo-starting-at-or-above-7-75-v

器件型号:BQ25731

您好!

我们决定尝试不同级别的不同2节电池 LiPos。 当使用低于7.75V 的电池时、IC 开始提供320 mA 电流以初始涓流为电池充电。 但是、在7.75V 以上、电流会下降到非常小的水平。 是否有必要进行配置以便为电路产生一致的行为(即、配置的充电电流为满电流、在本例中为4A、然后根据需要进行降压-升压、直到电池电压为8.4V)?

谢谢。

阿雷