This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:如果使能电压高于 Vin、会发生什么情况?

Guru**** 2503305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207106/tlv743p-what-happens-if-the-enable-voltage-is-higher-than-vin

器件型号:TLV743P

您好!  

 我正在使用 TLV743PDBVR 来生成1.5V、输入电压为1.8V、使能引脚上的拉高电压为3.3V。

我想知道当使能引脚电压高于 Vin 时会发生什么情况? 是否会损坏 TLV743PDBVR 或导致巨大的泄漏电流?

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    如果使能电压比输入电压高1.5V、则超过绝对最大额定值。  可能发生的情况是内部 ESD 二极管被正向偏置、此处的主要风险是损坏这些二极管、因为它们不能承载电流。  3.3V 电压轨的使能引脚上是否有限流电阻器?  如果是、请让我知道它的值是多少。  我可以查看这个外部限流电阻是否足以帮助降低故障风险。  但请注意、可能不会耗费大量电流来损坏 ESD 二极管。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们在3.3V 和使能引脚之间放置一个6.1K Ω、以限制电流。

    谢谢、请帮助我评估它是否会损坏使能引脚。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    我将提交一个要求进行晶体管级仿真。  请注意、这些请求通常需要长达2周的时间。  我将在获得额外的数据后回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、谢谢。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    此时、我们认为6.1k 的电阻可将 ESD 二极管的正向偏置风险限制在非常低的水平。 我们正在评估其他内部电路是否会损坏。  感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供信息、我们正在评估如何添加电阻来划分使能电压。

    谢谢、请帮助更新仿真结果。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    只是想跟进以了解有关仿真是否有任何更新。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Webber、

    我们在仿真上取得了一些进展。  如果不考虑容差、看来 Ven 需要比 Vin 高1.7V。  但我们现在正在运行统计模拟、我预计该数字会发生变化(即下降)。  我希望统计模拟能在未来1-2天内完成。  感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、谢谢。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    此器件将看到的最高结温是多少?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我不确定确切的结温是多少。

    我确保最大输出电流为101mA、电压为1.5V、产品工作温度为-40°C~+55°C。

    您能否使用这些信息来计算最高结温?

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Webber、我们将估算最坏情况下的结温升高幅度可能为10C。  这假设环境空气温度为55C、并且附近的某个器件也会使 LDO 略微升温。  实际上、这可能是您的功率损耗的一半。  我们一直在研究125°C 的结温、我认为这个温度比65°C 更加悲观。 我已经给团队发送了一封电子邮件、要求目标温度更接近65°C、我希望这将提高允许的电压。  感谢您的耐心等待、我们需要在晶体管级别进行一些仿真工作、看看您的问题需要了解的细节。  请放心、我们每天都在关注此内容、并希望尽快为您提供一些更新。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、感谢您和您的团队的支持。

    此致

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    我们已经完成了仿真、我已经向 FAE 提供了结果。  有2个 FAE (一个支持 Bosch、另一个支持 Chicony)将在今天或下周早些时候与您和您的团队取得联系、以解决此问题。  我现在将关闭这个 E2E 票证、因为 FAE 将为其提供支持。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、感谢您的支持。

    此致

    韦伯