Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1
您好!
我有一个 TPS65262-1稳压器配置为在 BUCK3上输出3.3V。 LVIN1和 LVIN2连接到 BUCK3的输出(3.3V)。 LDO1配置为输出1.2V、LDO2配置为输出1.66V。 我想使用 BUCK3输出启用 LDO1和 LDO2。 我可以将 BUCK3的输出连接到 LEN1和 LEN2吗? 数据表第9.3.2节的第2段指出、应使用开漏逻辑驱动使能引脚。 这是必需的吗? 通过推挽输出驱动使能引脚的不利之处是什么? 即、将 LENx 连接到3.3V 有何缺点?
如何建议通过其中一个降压稳压器的输出启用 LDO 稳压器?
谢谢。