This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:如何选择图21中的 Q1、Q2

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214323/tps61170-how-to-choose-q1-q2-in-fig21

器件型号:TPS61170

大家好、

只是想查看如何选择图21中的 Q1、Q2。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    通常、对于 Q1、始终建议使用集成对 bij、以实现更好的电流镜匹配。 Q2可以使用具有足够额定值的通用 BJT。 如果基极电流很小、情况会更好。  

    您可以直接使用数据表中建议的组件:Q1:BCM62B。 Q2:MMBT3904TT1。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  

    可以用 MOSFET 替代 Q2。 据我了解、BJT 的 VBE 是稳定的、MOS 的 Vgs 是不稳定的、所以 Q2不能使用 MOS、对吧? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    如果使用 MOSFET、则没有用于调节 VO2的简单线性公式、例如 VO2 = 1.23 x (R1/ R2)。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    明白了。  

    据我了解、 FB/R2=(-vbe-vout)/R1、那么如果使用 MOS、vbe 会替换为 MOS 的 Vgs。 由于 Vgs 不稳定、就无法使用 MOS、对吧? 或者我们仍然可以使用 MOS、但只将 Vgs 添加到方程中。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是、如果使用 MOS、则 vbe 由 Vgs 替代。 与 VBE 相比、Vgs 更大、不能忽略。 因此、Vout 将很难准确调节到所需的值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    只是一些补充:从函数视图中、Q2可被 MOS 替代。 在稳定状态下、环路会调节稳定的 Vgs。

    问题是 Vgs 不能在 Vout 公式中忽略、并且可能需要在 R1/R2选择中使用更多迭代来实现所需的 Vout。

    此致