This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:如何正确使能来自微控制器的控制器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216112/tps22811-how-to-proper-enable-the-controller-from-a-microcontroller

器件型号:TPS22811

大家好!

我想打开/关闭伺服驱动器的电源。
数据表仅讨论了 EN 和/EN 引脚上的电阻分压器。

从微控制器引脚打开和关闭电源开关的正确方法是什么?
我是否仍需要所有电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 UC 引脚直接连接到 EN/EN 引脚。 那么、您不需要电阻器。 只需确保在器件由 VIN 电源供电时 EN 引脚不悬空。 当您不需要 uC 并使用输入电源时、也可以使用电阻分压器。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到两个引脚? 我还能同时执行这两者吗? 电阻分压器和 uC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的应用。 您可以将两者连接到 uC。 您还可以将/EN 引脚接地、这将禁用过压保护功能。 您还可以使用电阻分压器和 uC。

     伺服可承受的最大电压是多少? 电源电压能否超过伺服最大额定值?

    此致

    G·库纳尔