This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601充电电流正确

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214162/bq25601-bq25601-charge-current-in-correct

器件型号:BQ25601

您好

在采用 BQ25601的客户设计中、当电压 充电至约4V 时、充电电流将保持在60mA。

但是它们将终止电流设置为180mA、并且充电电流不应低于180mA。 另外再插好适配器和电池后、出现了180mA 的充电电流、电池电压达到了4.2V。

除下面列出的寄存器外、其他寄存器不会被修改、它们都是默认值。

REG (XX)是指读取 xx 寄存器的值、Value_xx 是指将该值写入相应的 xx 寄存器

REG 0x02 VALUE_02
=(REG (0x02)& 0xC0)





| 0x11 REG 0x05 VALUE_05 = REG (0x05)& 0xCF 0x06 VALUE_06 =(REG (0x06)& 0xF0)| 0x03 

附上了原理图
e2e.ti.com/.../7127.bq25601.pdf
正在等待您的回复。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    团队目前不在复活节假期办公室。 我们将在2011年4月11日返回办公室后与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    有更新吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星号、

    您能否为您提到的情况1)、2)和3)提供1和2? 1) 1) 电压 充电到大约4V、充电电流保持在60mA。 2)当设定 终止电流到180mA 后、  充电电流低于180mA 3) 重新插接适配器和电池后、 出现180mA 充电电流、电池电压达到4.2V。

    1. 充电器工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS  
    2. 所有寄存器读数

    谢谢。