This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:设计问题

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216020/tps61199-design-questions

器件型号:TPS61199

大家好、

客户在设计方面有一些问题需要支持团队来评论:  

  1. 如果 PWM 引脚的输入频率超过规格中定义的100Hz 至22kHz 范围、例如使用32KHz PWM 调光、该设计是否会产生任何副作用? IC 将在32K 时调光还是在22K 时锁定?
  2. EN 引脚的高电平/低电平是为了控制驱动器关闭升压转换器还是只是关闭以灌入 LED 电流?
  3. 查看该 E2E 主题(链接)后、只要 Vout 满足 IFB 引脚30V 最大电压限制(考虑 LED VF@ 最小泄漏电流10uA)、即使 Vout 超过60V (例如70V)、仍然可以吗?
  4. 假设我们没有使用这么多 IFB 引脚、IFB 引脚可以悬空吗? 或如何设计?

谢谢!

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1. IC 可能无法准确检测到高于22kHz 的 PWM 频率、因此会导致 LED 亮度超出预期。

    2. EN 引脚用于控制升压转换器。

    3.是的,如果 LED 关闭,IFBx 电压应低于30V 以防止潜在的损害。

    4.建议将未使用的 IFB 引脚连接到 GND。

    Br

    帕特里克