是否可以使用 TP25750D 在 USB-C 上行端口电源和数据端口上管理电力输送?
即、我要从 DFP 协商高达3A 的15V @电压、并且需要数据连接。
我认为数据表中的所有内容都不涉及数据。
如果我可以这样做的话:
我是否可以使用 Cable_Orientation_Event 设置"GPIO"来控制 GPIO 以控制超高速多路复用器?
我是否可以使用"AttachedAsSink"通过 GPIO 指示 PD 合约已协商、并且电源可用?
如果电源不可用、是否存在可用于指示电缆已连接且尝试数据通信是合理的事件或事件组合?
是否提供有关 Dp_Dm_Mux_Enable_Event 的更多信息?
是否 Indicator_Event 提供了有关"UFP_UFP"的更多信息?