This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBK-CALC:纹波注入电压的正确基准

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215975/lm5160dntfbk-calc-correct-reference-for-ripple-injection-voltage

器件型号:LM5160DNTFBK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5160A

关于 LM5160A 的新设计、您能否告诉我以下纹波注入电路的计算方法?

①Datasheet μ V 公式基于纹波注入电压:25mV、但快速入门计算器为50mV。

应基于哪个方程?

   

②In 我的条件、当根据以下应用手册进行计算时、纹波注入电压变为17mV、即小于25mV。

在这种情况下、我应该通过调节来增加纹波注入电压吗?

https://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi -San、请使用数据表公式。 同样、25mV 或50mV 是使用的保守纹波电压。 您需要在最小 Vin 时评估 PWM 波形在 SW 上的样子。 如果您愿意分享这些、我很乐意查看这些数据。