请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 您好、团队成员:
我的客户对该主题的标题有两个问题。
1.数据表中列出了三种保护特性、但 没有提供详细信息。 有哪些特征?
如果您有理由说明数据表中没有详细信息、请说明原因。

2. 如果安装了散热装置,请提供特性数据。
(具有无限或任何散热板 θ j-a 和功率耗散 Pd - Ta 的热阻)
此致、
肖太郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户对该主题的标题有两个问题。
1.数据表中列出了三种保护特性、但 没有提供详细信息。 有哪些特征?
如果您有理由说明数据表中没有详细信息、请说明原因。

2. 如果安装了散热装置,请提供特性数据。
(具有无限或任何散热板 θ j-a 和功率耗散 Pd - Ta 的热阻)
此致、
肖太郎
您好、Shotaro、
1. LM317是一款非常老的器件、因此数据表要求当时可能有所不同、因此不包含详细信息。 电流限制特性可在下面的电气特性表中找到。

有关保护特性的更多详细信息、客户可参考 LM317-N 数据表。 下面提供了有关电流限制和安全工作区的更多信息。 LM117、LM317-N 宽温度范围三引脚可调节稳压器数据表(修订版 Q)(TI.com)


2.由于 LM317是一款旧器件、因此我们没有特征数据。 正如其他 E2E 博文中提到的、LM317系列具有相同的 热折返保护方案。 因此、我建议参考 LM317-N 数据表中具有功率耗散和散热器要求的第11节。 通常、热关断温度约为150°C。
如果客户希望 评估和测试 LM317、我建议使用 LM317A-337N-EVM 评估模块。
此致!
T·尤尼泽