请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1084 您好、E2E 专家!
你好。
在数据表中、我将引用第7.4.1节和图14。
在数据表第7.4.1节中、建议使用低值电阻器(在100Ω 周围)、但我曾尝试使用较高值来创建 Vref 的反馈环路、但该过程不起作用。 我想知道能够正常工作的 R1的最高值、以减少器件上的总电流。
具体而言、我需要知道 R1可以达到的最高值。
似乎电阻值太高了。 这不奏效。 数学运算是完全正确的、但我今天意识到第7.4.1节希望获得更低的值。
较低的值会带来问题、您可能已经看到、它会导致大量的电流消耗。
再说一次、我需要知道的是 R1的最高值可用于产生1.25V 基准电压。 我现在的值不起作用、我参考的是7.4.1。
我需要使用三个独立的 LM1084的3.3V、4.1V 和5V 电压。
此致、
CSC