This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546A、MCU、TPS65988 I2C

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214081/tusb546a-dci-tusb546a-mcu-tps65988-i2c

器件型号:TUSB546A-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988TUSB564

大家好、我想将 TUSB546A 与 I2C 上的 MCU 配合使用。 我希望通过 MCU 将多路复用参数从 TPS65988获取到 TUSB546A。 我必须从 TPS65988获取哪个参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想问 MCU 需要对哪些 TUSB546A 寄存器进行编程?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想对 TUSB546A VIE MCU 进行编程。 MCU 将从 PD 获取信息。 我必须从 PD 获得什么信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    您希望从 PD 获得哪些信息? 通常实现这一点的方法是使用 TPS65988的 I2C 主线路以及 GUI 中的 I2C 控制器事件表、根据要设置的参数配置 TUSB 器件。 这不使用来自 PD 本身的信息。 设置事件和配置 I2C 事件将由 TUSB 团队根据您的需求提供。  

    请参阅此应用手册、了解如何使用 TPS6598x I2C 控制 TUSB 器件。 本应用手册中用作参考的器件是 TUSB564、因此设置事件将会不同、但命名规则将相同!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 PD 控制器(tps65988)和多路复用器(TUSB546A)都用作从器件。 我想使用 MCU (STM32)对两者进行配置。 我有一个适用于 TUSB546A 的库。 此库接受的输入如"USB_NORMAL = 0、USB_fliped、DFP_D_PIN_assignment_A_normal、DFP_D_PIN_assignment_A_fliped、DFP_D_PIN_assignment_B_normal、 DFP_D_PIN_Assignment_B_fliped"。

    为了创建发送到 TUSB546A 的结构、我必须从 PD 控制器获取哪个寄存器和参数。 我想通过从 PD 控制器获取数据来创建如上所述的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    这些信息可以在每个端口的状态寄存器(0x1A)中找到。 有关该寄存器中包含的更多信息、请参阅 主机接口技术参考手册。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须从0x1A 寄存器获取哪个参数。 我们应该从0x5F 得到什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    您从0x1A 获得的参数将取决于您正在根据您的系统要求寻找的具体参数。 例如、从上面的陈述可以看出、您要为每个端口寻找电缆方向。 因此、对于电缆方向、您会读取第[4]位、该位翻转时将返回0b、翻转时将返回1b。

    您可以读入0x5F、但这同样取决于您根据系统要求查找的参数。 有关每个寄存器内容的更多信息、请参阅《主机接口技术参考手册》、了解每个寄存器的说明。

    此致、

    布兰登