This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:预充电至快速充电转换阈值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345132/bq21040-pre-charge-to-fast-charge-transition-threshold

器件型号:BQ21040

大家好、

客户发现 预充电到快速充电的转换阈值为1.54V、而不是数据表中声明的2.5V。

电池由 H 桥电源仿真。

您是否知道导致该偏差的原因?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请提供更多信息以诊断此问题。 请分享一个原理图。 什么是 VIN、VOUT、TS 和 CHG/电压? 请也捕获前四个波形的波形。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    以波形作为附加的原理图(电池电压为3.8V 时充电1c、未连接电池时为1x)

    e2e.ti.com/.../V_5F00_BAT_5F00_3.8V.pdfe2e.ti.com/.../V_5F00_BAT_5F00_open.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请说明您如何衡量这一过渡。 此外、请标记提供的波形。 我 需要验证哪个通道。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据电路图、向 V_USBC 施加5V 电压。 在 PDF V_BAT_OPEN 中、不连接任何器件 V_BAT;在 V_BAT_3.8V 中、具有3.8V 电池电压的电池连接到 V_BAT。 Vin =蓝色、Vout =红色、TS =绿色、nCHG =黄色。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我缺少关于" 预充电到快速充电的转换阈值为1.54V、而不是2.5V "的信息。 您是如何观察这一点的?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在该测试中、客户使用四象限电源(Rohde&Schwarz NGM201)作为电池、并使用它模拟充电周期。 充电电流在1.5V 时从 IPPRECHARGE 切换到 Ifastcharge。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    在哪里测量的电池电压是1.51V?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    电压是直接在四象限电源单元(用作电池仿真)上设置的。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    根据您的充电电缆电阻和负载、四象限电源上的值可能会与实际电池引脚不同。 请直接在 VOUT 引脚上进行测量。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    直接在 Vout 引脚上测量客户。 所以这不是问题。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    我们正在检查并将在一两天内返回给您。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我需要 VIN、VOUT、IOUT 和 TS 的清晰图像、之前、期间、 发生该转换后、 请在引脚上测量所有这些电压。 此外、您是否尝试过 ABA 交换? 换句话说、取下现有装置并将其放置在旧板上。 在现有主板上放置一个新的或已知正常的部件。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我今天重复了测量。 在转换过程中、Vin、Vout 和 TS 信号没有变化(短期和长期)。 I 记录了开关(触发点)期间的 Vin、Vout 和 TS。 Vout 设置为1.3V 至1.4V、以触发从预充电切换到快速充电。 我还记录了整个电池电压范围内充电电流的记录(分辨率100ms)。 很明显、IC 在1.4V 时从预充电切换到快速充电。 然后在1.7V 时、IC 短暂切换回预充电(大约300ms 后退出)。 接下来、我们将继续讨论"快速充电"。  

    Br、
    斯特凡

    e2e.ti.com/.../pico1.pdfe2e.ti.com/.../logfile.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我已在 EVM 上确认、在2.5V 电池时会发生 LOWV。 您可以尝试 ABA 交换吗? 如果您采用5V 输入、则会遇到1.3V 电池压降较大、这会使器件处于热调节状态。 您能否检查您的 ISET 电阻器?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔