This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006004RTERQ1 -仅 Fusion Digital Power 器件 GUI 显示并检测到的4个通道为 TPS389006

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355005/tps389006-q1-tps389006004rterq1--fusion-digital-power-device-gui-only-4-channels-displayed-and-detected-as-tps389006

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006

您好!

Fusion Digital Power Device GUI 会将 TPS389006检测为 TPS389004、因此仅显示4个通道。

是否有支持6个通道的新软件版本可用。

该问题在评估板的手册(第23页)中也可见:

此致

莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    我们知道这是一个问题、并正与我们的软件团队合作解决该问题。 遗憾的是、此更新需要花费较长时间、因此我们要求用户在单个寄存器级别对器件进行编程。 要执行单个寄存器读取或写入操作、用户可以使用 Tools 选项卡下的 I2C 工具。  

    使用 I2C 接口、用户可以执行单口读写。 我认为最好是我举个例子,有什么特别的东西,你正在尝试编程? 我可以  根据需要指定步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的更新。

    遗憾的是、我原本打算使用 TI GUI 工具作为第一个系统测试、以便在刷写主控制器之前检查所有电压是否都达到规范。

    这有点糟糕、因为应用手册 SNVU785B 中没有提及这一点。

    当程序可能被更新时,您是否可以共享任何时间轴?

    此致

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    很遗憾、我们计划在2024年第4季度早期才发布 GUI。 如果您想进一步了解单个寄存器读取和写入的相关信息、我很乐意为您提供帮助。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    非常感谢您提供此更新。

    此致

    莫里茨