This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输出电流能力评估

Guru**** 1187760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355048/uln2003a-output-current-capability-evaluation

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件:TPL7407LA

客户想看看他们的设计是否好。 他们同时使用2个输出来驱动脉冲负载 O2和 O3。

对于每个脉冲、输出电流持续了大约17us。

脉冲补丁持续了大约600us。

负载电流的周期约为30ms。

您认为他们的设计是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好是客户针对此负载并行连接通道4、他们能够负担得起吗? 如果没有、他们可以使用 TPL7407LA 吗? 它在600mA /通道上具有稍高的额定电流。

    谢谢。

    帕特里克