This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:TPS7H1101A-SP:输出电压精度

Guru**** 1489985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211533/tps7h1101a-sp-tps7h1101a-sp-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS7H1101A-SP

我还对输出电压精度(+/-2%)以及初始值、辐射、温度和寿命的影响感兴趣。

你能帮我解决这个问题吗?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kam、

    温度变化如图6-1所示。

    辐射变化显示在发布的 TID 报告中。

    初始值和寿命不是我们目前发布的内容。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    数据表中提到:

    线路、负载和温度范围内的精度为±2%

    但这不包括老化或辐射。 我希望确保此 IC 符合我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kam、

    此处重要的是、2%的精度包括针对 QMLV 的组 ABCDE 测试。
    您可以在这里看到数据表:
    https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/13202.pdf

    请注意、这些分组涵盖温度测试、寿命测试、辐射测试和初始差异。
    2%是您可以预期的最小/最大值。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但2%基于0.1%的电阻。 如果我选择电阻器来实现0.01%的电阻器容差、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kam、

    2%不包括电阻器、因为测试独立于反馈电阻器进行

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是在您提供的数据表中编写的。 请参阅3/注意接近电压精度规格的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kam、

    在这种情况下、您可以自行计算电阻值以及这如何更改电压基准。
    我们不会测试多个差分精度值、

    谢谢。
    丹尼尔