This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050MK-2EVAL:通过"引脚关闭 LM5050-2时出现问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215076/lm5050mk-2eval-problem-with-turning-off-the-lm5050-2-via-the-off-pin

器件型号:LM5050MK-2EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5050-2LM7480-Q1

大家好、

我的 LM5050-2评估板有问题。 我项目的部分要求是能够关闭 LM5050-2。 数据表中指出、OFF 引脚和电流最大值8µA 必须具有典型值5V。 我做了这件事,但不幸的是,没有发生任何事情。 (我使用了5V 拉电流和1MΩ Ω 电阻器)输出电压下降了约0.7V、但这显然不足以满足要求、FET 未关闭、电流仍流向负载。

非常感谢您就导致问题的原因提供意见。 提前感谢!


此致、

杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jejomar,

    LM5050-2只能驱动 ORing 方向的 N 沟道 FET、该 FET 的源极连接到输入、漏极连接到输出。

    在这种 FET 方向上、即使由于 FET 体二极管的原因而使 FET 关断、也会有正向电流流动。  

    LM5050-2的主要功能是阻断反向电流。 它无法阻止正向电流。   

    如果您需要反向电流阻断和正向电流阻断功能、则可以使用 LM7480-Q1等控制器来驱动背对背 FET、如下所示。