This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:有关 OCP 的问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214452/tps25982-question-on-ocp

器件型号:TPS25982

团队好,

您可以帮助解答有关 TPS259827的以下问题吗?

  1. Vin 电压是否会由于 OCP/SCP 跳闸期间的漏感能量释放而超过过冲规格值? 如何限制它?
  2. 您对 OCP 设置值有何建议

谢谢、此致。

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    1. 可以。 请查看有关瞬态保护的数据表部分。 输入端的 TVS 二极管将有助于钳位过冲。

    2. OCP 设置值取决于应用要求。 我们可以将其保持在比最大负载电流高10%的水平。

    此致

    G·库纳尔