This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:未加密仿真模型

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199737/tps564201-unencrypted-simulation-model

器件型号:TPS564201

您好!  

我正在尝试在 LtSpice 中模拟此器件、但却找不到 TPS564201的未加密模型。 我注意到在此主题中 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055198/tps7a4101-ltspice-simulation-model-unencrypted 附带的产品未加密、但未在网络上显示。 此器件是否就是这种情况、如果是、我如何获取该器件的访问权限?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julie!

    我们无法提供有关此器件的未加密模型。 如果您想进行一些评估、我们可以帮助您做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前拥有该器件、正在对其进行评估、但 我想对其进行仿真、以便能够重新创建我在实验中生成的测量值。

    我有一位同事的 PSpice 仿真能够生成被测电路、但该仿真根本无法对实验室测量值建模。 无论反馈电阻 R8是如何更改的、我们的负载 R6处的电路输出未像实验中看到的那样调节到-6.3V、而是保持在恒定的-7.75V 且没有上升。 从我的直觉来看,这意味着这个模型是行为的。 但是、我想确认、使用加密模型无法确定这一点。  

    我附上了该模型的5.3V 输出版本的仿真、这与我们的实验室结果确实匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJulie、您好!

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJulie、您好!

    我记得您曾有另一个请求单针对此器件的灌电流能力提出相同的问题、您也可以关闭该请求单。

    我想这个 TT 的主题是相同的。 我们是否仍需要跟进此 TT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJulie、您好!

    由于长期没有任何活动、我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请添加新回复以重新打开此主题帖。