请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63001 您好、TI 团队、
我们面临 TPS63001 DRCR (3.3V 固定输出)输出中的纹波问题。 请检查捕获的纹波图像。 纹波变化范围为110mV 至120mV、负载电流为100mA。
谢谢。此致、
Anjaiah(Anji)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.