This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:温度变化导致的 SoC 跳转

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211214/bq27z561-r1-soc-jump-due-to-temp-change

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

尊敬的专家:

我的 BQ27Z561R1适用于25°C 和-10°C 的温度。

然而、当温度按照下表中的黄色从-1C 突然跳至-10.3C 时、SoC 从18%跳至16%。

如何避免这种情况? 我已经启用了光滑工程师。

温度 VBAT 伊巴特 阿巴特 RM SoC
284 3634 -1019 -877 918 19
287 3610 -1124 -936 916 19
290 3593 -1275 -1010 915 19
292 3613 -1072 -1047 913 19
297 3625 -814 -1023 912 19
298 3650 -820 -962 911 19
295 3723 -259 -823 910 19
85 3769 -33 -13 901 19
-10 3772 -9 -13 882 18
-103 3761 -12 -10 764 16

下面是我使用的 DFFS 文件。

e2e.ti.com/.../configure.df.fs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否已使用 GPCRB 工具优化了低温性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    是的、RBteak 是在-10°C 时完成的。  

    -10C 放电测试非常好。

    我在这里附加了 gg 文件、以防您需要。

    e2e.ti.com/.../2604.config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Remcap 会在非常低的温度下下降。 在低 RSOC 情况下、可能没有足够的空间来实现平稳运行。 另外、温度下降速度有多快? 在非常短的时间内从85到-10似乎是不现实的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    每个行日志为5s。

    在8.5C 到-10C 的温度范围内需要10s。  

    那么您认为在5s 内18%(-1C)跳至16%(-10.3C)是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 将随温度升高而下降。 这是正常的。

    温度变化仅在5秒内就会产生其他问题、因为如此短的时间内很难在内部对电池进行冷却。 这将导致实际容量和报告容量