This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:电流@评估 2.2MHz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213017/lm25149-q1-current-capability-assessment-2-2mhz

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

 Fsw = 2.2MHz (或接近2MHz)时 LM25149-Q1可以输出的最大电流是多少?  

  • VIN =电池电量、标称值= 14V、最大功能电压高达18V。  
  • Fsw = 2.2MHz。  
  • ta、max = 70°C。  

 LM25149-Q1能否 在上述 Vin、Fsw 和 Ta 条件下支持以下应用案例?  

  1. 输出电压= 3.3V/12A
  2. VOUT = 4V/11A

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyou、

    控制器的输出电流 取决于 您选择的 MOSFET 参数。

    第一个问题:在这样高 Fsw 的情况下、5A IO 通常没有问题;

    第二个问题: LM25149-Q1 在 Fsw=400k 时可支持20A-30A;

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    谢谢。 第二个问题是、 在所列条件下、LM25149-Q1能够支持的最大电流是多少 、即 Vin = 14V-18V、  Fsw = 2.2MHz & Ta、max = 70C。  

    具体而言、数据表中包含高电流但 Fsw 为400kHz 的示例。 当 Fsw 从400kHz 增加到2.2MHz 时、我们预计输出电流会降多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    输出电流不仅取决于控制器、还取决于您选择的 MOSFET 参数。 从下表可以看出、Fsw 越高、Iout 越高、开关损耗越大、 MOSFET 的发热情况就会更糟。 在相同的开关损耗下、可以处理 Iout 与 FSW 成反比的情况。

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    假设外部 FET 具有低 Ron 低电容、CAN 控制器支持 Vin = 14V-18V、  Fsw = 2.2MHz   当  Vout = 3.3V/12A 且 Vout = 4V/11A 时、Ta、max = 70C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    我认为这种情况可能会导致热过大 、进而导致 MOS 受损。 我建议您可以使用两个 LM25149-Q1 配置进行交错操作 、将两个输出连接在一起以支持如此高的输入  Fsw = 2.2MHz。

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    谢谢。 那么、是否有任何方法可以估算控制器能够处理的最大电流或功率? 设计计算器似乎没有这个信息。  

    顺便说一下、我们认为2个 LM25149-Q1未优化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    在估算最大电流时、您应该考虑 MOSFET 和布局以及控制器、而不仅要关注控制器。

    科林