This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21739-Q1:2级关断不能正常工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21739-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211661/ucc21739-q1-2-level-turn-off-not-working-correctly

器件型号:UCC21739-Q1

大家好、我们在驱动 IGBT 的逆变器中使用 UCC21739-Q1。在双脉冲测试期间、我们已注意到2级关断不能正确工作。

CH1=驱动器输入

通道2=Vge

通道3 = Vce

Ch4 = IC

第一个波形刚好在 OC 事件之前、

第二个波形显示了当 OC 引脚达到0.7V、即波形中的7uS 时的 OC 事件、FAULT 引脚也正确响应、但栅极似乎在2uS 以上卡在高电平。 在9us 的波形上、看起来驱动器会在错误的电压下执行两电平关断、但根据数据表、持续时间似乎与 T2LOFF 匹配。

感谢任何支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在探测 OC 引脚的情况下使用另一个示波器捕获? 这将有助于我们更准确地确定原因。 您是否还可以测量电路中的杂散电感、如下图所示?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、只要有机会可以给我发送您的电子邮件地址、我还有很多可以分享的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    根据测量值、总杂散电感为25nH。

    对于 OC 引脚、请参阅下面的波形。

    通道1 = Vge

    CH2=驱动器输入

    CH3=OC 引脚

    Ch4 = IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    经过进一步检查、似乎该器件的行为与预期的相同。 在达到 OC 阈值的时间超过抗尖峰脉冲滤波器可以处理的时间之后、器件将启动2级关断。 栅极电压降至约9V (V2LOFF 可高达10V)并保持最多1微秒。 请注意、该8.3-10V V2LOFF 比开关的阈值电压更高、因为开关的典型 Vth 为6.2V。 然后栅极放电。 此处的第二个平台可能是 IGBT 器件通常具有的米勒平台。 实际上、IGBT 器件可能以这种方式运行、因为它不会进入去饱和状态。 下面是一个带注释的捕获图、有助于对此进行说明。  

    此行为可能与您的系统所需的不完全相同、在这种情况下、我建议查看此处的其他智能驱动器器件: (+)[FAQ] UCC21710:UCC217xx 与 ISO5x5x 之间的区别是什么? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

     

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我们的期望是在 TOCOFF 之后器件会很快地将栅极下拉至10V、将栅极拉至 V2LOFF 似乎要花费略多的时间、您能否对此进行解释? 在该区域期间、器件似乎会限制栅极下拉电流。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    关于第二个平坦区、不确定这是米勒效应导致的、因为电流已经为零、因此在发生该平坦区时 IGBT 处于关断状态。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 对于两级关断、栅极驱动器使用软关断电流(ITL3通常为500 -1200mA)、这限制了栅极电压的降低速度。 初始斜降也在软关断的情况下被拉低。 下面是另一个具有相同行为的器件的示例波形:  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您提供波形、该测试好像使用的是 SIC MOSFET、使用 IGBT 有什么测试结果吗? 这将有助于我们与工作台上的器件进行比较。

    请建议:

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    虽然原理图看起来像一个 MOSFET、但我认为这是通过 IGBT (因此需要进行 VCE 测量)进行测试的。 让我复查一下并返回给您。

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    鉴于栅极波形上没有米勒平坦区、我们怀疑这是使用 SIC MOSFET 进行的测试。 如果您确实需要使用 IGBT 进行任何测试、那么看到波形会很棒。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这是一个更好的波形。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    南锡