This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:超级电容器充电

Guru**** 2524160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212949/bq24640-supercapacitor-charging

器件型号:bq24640

我们是否可以使用 BQ24640为具有9个串联电容器的超级电容器(每个3000F)组充电、还是仅为单个超级电容器充电?

还是可以使用该 IC 以20A 电流为其充电(数据表中的值为8A)(通过添加更多 MOSFET)? 或者是否有任何其他 IC 能够在上述电流下为其充电?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可并联多个超级电容器(前提是不需要最大充电电流即可为所有电容器充电)。

    此 IC 能够实现的最大充电电流为10A。我们不支持大于10A 的操作。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔