This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:DIM 引脚的频率

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212644/tps92200-the-frequency-of-dim-pin

器件型号:TPS92200

大家好、

 TPS92200D2DDCR 数据表指出、DIM 引脚的频率可以设置为最大200kHz;现在我们在1MHz 处使用 DIM 引脚频率。
此设置是否存在任何问题和风险?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillan:

    • 请遵循20kHz-200kHz 的频率要求。
    • 频率超出此范围的信号可能会导致调光比不准确。

    此致、

    周老师