This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:将1欧姆寄存器连接到 BTST 和 SW 端子串联之间的电容器时、为什么会发生故障?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202214/bq25302-why-is-a-fault-happened-when-1ohm-register-is-connected-to-the-capacitor-between-btst-and-sw-terminal-in-series

器件型号:BQ25302

大家好!

我的一位客户正在自己的电路板上评估 BQ25302的新产品。
它们测量了电路板的 EMI 水平。 因此、EMI 水平超过了40MHz 左右的 EMI 水平限制和200MHz。
因此他们尝试在 BQ25302 EVM 中的 BTST 和 SW 端子(如 R2)之间添加1欧姆电阻器(1005规格)来降低 EMI 噪声。

但是 BQ25302无法正常运行、并且连接到 STAT 端子的 LED 被闪烁、以告知发生了任何故障。

您知道发生故障的原因吗?
如果您需要更多信息、可以告诉我吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并 回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    Ning 今天不在办公室、请期待明天发布最新消息。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    非常感谢您的支持。

    我期待收到您的回答。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

     当 STAT 引脚闪烁时、器件的工作条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、PMID、IPMID?

    2.为什么客户认为故障与 1欧姆电阻有关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的答复。

    我的回答如下。
    答复1: VBUS=、VBAT=3.6V、IBAT=2A、PMID=5V、IVBUS 和 IPMID 未知。
    回答2: 该故障是在 BTST 端子和 BOOT 电容器之间插入1欧姆电阻器时发生的。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    VBUS 适配器电流限制是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    它们使用2.4A 输出电流适配器。

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    客户是否 使用1欧姆电阻测试了多个电路板?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    是的、他们尝试了2个芯片、结果相同。

    您是否知道发生故障的原因?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    他们可以试试 EVM 吗? 不会观察到相同的行为。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的大力支持。

    您是说 即使在评估中添加了1欧姆电阻器、BQ25302也能正常运行、没有任何故障吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    好的。 它正常工作、没有故障。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将在 EVM 上检查它。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我可以问您以下问题吗?

    问:当器件在您的评估中正常工作时、器件温度如何? 器件是否发热? 或者不是很热?
       因为我认为插入1欧姆电阻器会使内部开关 FET 栅极电压瞬变变得更慢。

       另外、我认为、如果是很热、可能会出现热关断、并且会发生器件故障、然后 LED 会闪烁。  

    您的回复将会很有帮助。

    谢谢、此致、
    和也。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    请参考表8-2。 STAT 引脚状态在 d/s 上、发生以下情况时 STAT 引脚可能会闪烁。 如果客户电路板上的 IC 变热、并且 ICHG 重复降至0A、则可能发生热关断。

    VBUS 输入过压

    2. TS 冷/热故障

    3.电池过压

    4. IC 热关断

    5.电池电压低于再充电阈值时安全计时器过期

    6. ICHG 引脚开路或短路

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的答复。

    在热关断情况下、 器件温度下降时 BQ25302是否会恢复充电?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    当结温为25°C 低于 TSHUT 时、会重新启用充电器。  有关详细信息、请参阅8.3.4.2热调节和热关断。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢你的大力支持,我很抱歉这么晚才回复。
    我可以再问一个问题吗?
    问:BQ25302在您的评估中是否发烫?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    Ning 今天不在办公室。 她可以评论她在返厂时是否观察到 BQ25302变热。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。 我期待收到她的评论。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    请允许我进一步澄清。 Ning 还在办公室外。 敬请期待下周早些时候的答复。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和也。

    您是否通过 EVM 进行了测试? 是否有任何疑虑?

    谢谢。