This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 FB端子へのコンデンサの使い方

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211968/tl494-tl494-fb

器件型号:TL494

ある基板回路において、TI製TL494CNSRを使用しております。

FB端子へのコンデンサの接続について教えていただけないでしょうか

e2e.ti.com/.../FB_EF7A505B78306E30B330F330C730F330B530_.xlsx

ある基板回路において、TI製TL494CNSRを使用しております。

設計担当者が既にいらっしゃらないので、質問させていただきたいですが

下記の点について教えていただけないでしょうか。

データシートを確認しましたが、FB端子へのコンデンサの接続については

記載が無いようでした。よろしくお願いいたします。

1.上回路図でFB端子に(抵抗+セラミックコンデンサ)を接続しておりますが

回路の構成でコンデンサを挿入することは間違っていないでしょうか?

2.コンデンサと挿入接続しているのは、どういった理由で入れるのでしょうか?

3.コンデンサの容量(0.22uF)は適切な値でしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定此原理图的来源、因此我会尽量回答您的问题、而不会提供任何背景。

    1. 上回路図でFB端子に(抵抗+セラミックコンデンサ)を接続しておりますが

    回路の構成でコンデンサを挿入することは間違っていないでしょうか? 像这样与反馈电阻器并联的 RC 通常用于改善动态响应。 电容器充当直流阻断器、因此只会通过动态变化。

    2.コンデンサと挿入接続しているのは、どういった理由で入れるのでしょうか? 它有可能被加入以改进电路的瞬态响应。

    3.コンデンサの容量(0.22uF)は適切な値でしょうか?  如果不了解更多有关电路和设计目标的背景、很难这样说。 根据 IN1上出现的任何纹波、电容器的大小将与注入 FB 引脚的电流成正比。 如果它太小、则不会产生影响。 如果电容过大、其影响可能会超出您的预期。  

    我希望这会有所帮助,但如果没有更多细节,很难准确回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定此原理图的来源、因此我会尽量回答您的问题、而不会提供任何背景。

    1. 上回路図でFB端子に(抵抗+セラミックコンデンサ)を接続しておりますが

    回路の構成でコンデンサを挿入することは間違っていないでしょうか? 像这样与反馈电阻器并联的 RC 通常用于改善动态响应。 电容器充当直流阻断器、因此只会通过动态变化。

    2.コンデンサと挿入接続しているのは、どういった理由で入れるのでしょうか? 它有可能被加入以改进电路的瞬态响应。

    3.コンデンサの容量(0.22uF)は適切な値でしょうか?  如果不了解更多有关电路和设计目标的背景、很难这样说。 根据 IN1上出现的任何纹波、电容器的大小将与注入 FB 引脚的电流成正比。 如果它太小、则不会产生影响。 如果电容过大、其影响可能会超出您的预期。  

    我希望这会有所帮助,但如果没有更多细节,很难准确回答。