This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:器件建议

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211470/lmg1020-device-recommendation

器件型号:LMG1020

大家好、

我想 找到一个具有以下规格的 VCSEL 驱动器。

LVDS 差分输入、单通道。

LVDS 输入频率大于10MHz。

脉冲电流大于5A、脉冲时间短于2ns。

集成了 MOSFET。

VIN 可涵盖5V/3.3V/1.8V。

封装尺寸小于2mm× 2mm。

我在 TI.com 中搜索器件并找到 LMG1020。 但它没有集成 MOSFET 和差分模块。 因此、我想检查我们是否有这样的解决方案。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我来自拥有 LMG1020的栅极驱动器团队。 LMG1020满足了所有这些规格的要求。 差分输入不是"真正的"差分输入、但这可能仍然起作用? 此外、功率 FET 不是内置的、但驱动器级仍包含相当强的 FET:

    它可以满足5A 和2ns 条件(尽管处于规格的限制范围内)。 我们的 GaN 团队的驱动器 在内部实现了 GaNFET。 不过、我认为您最好选择我们的 光纤网络 IC。 我们的团队(栅极驱动器)专注于电源应用、不一定注重信号应用。 LMG1020用于激光雷达等一些激光应用、但没听说它用于 VCSEL。  

    简而言之、我并不知道我们的栅极驱动器产品系列中有哪款器件满足这些规格的要求比 LMG1020还要接近。 其他的一些团队、比如光网络团队、可能会有更接近的匹配。  

    谢谢。

    A·M·