主题中讨论的其他器件: BQ25792、 TPS65987D
您好!
我有这个问题、即 BQ40Z50达到 UVLO 并且 FET 使电池悬空、这符合预期、可以防止电池组过度放电、但在这种情况下、充电器由于悬空而无法为电池充电。 本例中使用的充电器是 BQ25792。
通常、BMS 只需要检测 FET 驱动输出引脚上的电荷、但充电器无法支持浮动电池场景(如数据表中所述)。
因此、问题实际上归结为如何解决 UVLO 状况以便为电池充电。
您是否可以提供任何指针来克服此情况? 由于悬空引脚情况不是异常、因此在大多数应用中都可能发生这种情况。
如有需要、请随时询问更多信息。
提前感谢。
附加:该项目使用 TPS65987D USB PD 控制器、进而连接到 BQ25792电池充电器、最终连接到 BQ40Z50 电池管理系统。
请查看随附的 TPS65987D 配置、以供参考。
e2e.ti.com/.../config.pjt