This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:负载时的压降

Guru**** 1204130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210983/tps22950-q1-voltage-drop-while-loading

器件型号:TPS22950-Q1

您好、TI 团队、

我使用 TPS22950-Q1电源管理 IC 5V 2A 流向负载的电流(手机的 USB 充电器)。  VON    给定为3.3V、VIN 给定为5V。 根据 ILIM 数据表中给出的公式  、我们计算出 RILIM 的值为 612 Ω 在此情况下为2A 负载。  

下表显示了当 IC 负载为0.1A 至2A 之间变化时的 VOUT 和 ILIM。

二氧化硅 VOUT
0.1A 4.87伏
0.2A 4.74伏
0.3A 4.62伏
0.4A 4.49伏
0.5A 4.37伏
0.6A 4.26伏
0.7A 4.15伏
0.8A 4.03伏
0.9A 3.93伏
1安 3.82伏
1.1a 3.70伏
1.2A 3.59伏
1.3A 3.46伏
1.4a 3.31伏
1.5A 3.2V
2A 0.05伏

从该表中可以看出,在负载电流和输出电压在2A 负载下几乎为零的情况下,电压大幅下降,即使我们已经设计了2A 限流电压。 请建议对电路或元件值进行任何更改以满足我的要求。

谢谢、此致

赫曼特