This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:更高的延迟值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210877/bq77915-higher-delay-value

器件型号:BQ77915

大家好、

我知道、OCD1和 OCD2延迟可通过从 OCDP 引脚连接至 VSS 的电阻器进行编程。  在表9-3中、最高延迟值为 1420ms。 我们的客户想知道是否可以将延迟设置为更高的值、例如1500ms 或1700ms? 是否可以在 OCDP 引脚上放置800千欧或更多电阻?  

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    这是不可能的。 1420ms 是此器件上的最长延迟。 该较旧的 e2e 主题中提到了: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873684/bq77915-bq7791500

    除了上一链接中的建议之外、他们还可以使用 BQ769x2系列来配置不同的 OCD 延迟值。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复和建议。 我们的客户在下面有一个后续查询。

    那么、Rocdp 电阻器的其他值会怎样呢?

    我可以在这里看到(见链接),其他电阻值允许 OCD 延迟的其他时序:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929400/bq77915-queries-on-device-operation-during-ocd-and-occ-faults

    我的意思是,如果允许200k 而不是196k (稍微长一点的延迟),那是760k 或多一点?

    我的目标是将1400毫秒的延迟作为最低条件。 750k 允许1420ms、但根据数据表第9页、最小条件为1290ms。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    我与一个对这个器件和这个电阻器进行过实验的人交谈过、他们提到、改变这个电阻器实际上会对这个器件的运行方式产生很大的影响(非常奇怪、怪异的行为和问题)。 如果值在数据表规格范围内、这些值通常会消失。 因此、最好保持在建议的指定值内。  

    他们可能会尝试进一步增大电阻器、但我们不能保证其行为会如数据表中所述。

    很抱歉,这不是一个好消息。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙